This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:关于编解码器 TLV320AIC3268。

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TLV320AIC3268
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1259355/am5718-regarding-codec-tlv320aic3268

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3268

您好!

我们正在将编解码器 TLV320AIC3268与 AM5718处理器配合使用、并通过 Linux 实现(SDK 06.00.03.106)。 我需要您的帮助来配置编解码器。 是否有任何有助于理解编解码器的步骤或相关代码?

如果可能的话、编解码器的相关代码。

谢谢。此致、

巴哈德瓦伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhardwaj:

    您是否在寻找 TLV320AIC3268的技术文档? 此页面上可找到相关文档: TLV320AIC3268数据表、产品信息和支持| TI.com

    谢谢!

    Fabiana Jaimes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaimes、您好!

    我参考了 TLV320AIC3268的数据表、但我没有说明如何读取或写入编解码器寄存器。 在我们的定制设计中、我们将 Sitara AM5718连接到声码器 AMBE-4020 (UART)并将声码器连接到外部编解码器(i2c)。 我们能够通过 Sitara 的 UART 接口与声码器通信、我们正在尝试 从连接到声码器(Sitara -->(UART)声码器-->(i2c)编解码器的 Sitara UART 读取/写入编解码器的寄存器。 但在编解码器中有书籍、页面和寄存器。

    参考 AMBE-4020用户手册 pg.no:81。

    示例:

    PKT_WRITEI2C 字段写入编解码器等 I2C 器件。
    { PKT_WRITEI2C = 0x44,(NW) 8 ,(ADDR) 8 ,(REG) 8 ,(D 0 ) 8 ,...(D NW-1 ) 8 }=>{ PKT_WRITEI2C, 0x00 }

    Sitara 至声码器-通过 i2c 写入编解码器。

    命令写入声码器-编解码器:{0x61、0x00、0x05、0x00、0x44、0x01、0x30、0x00、0x01}

    响应:{0x61、0x00、0x02、0x00、0x44、0x00}

    命令读取声码器-编解码器:{0x61、0x00、0x04、0x00、0x45、0x01、0x30、0x00}

    RESPONE:{0x61 0x00 0x03 0x00 0x45 0x01 0xff}

    在 TLV320AIC3268数据表寄存器映射手册 NO 0x00、pg.no 0x00、寄存器 NO 0x00是一个页面选择寄存器、为该寄存器提供读写访问。 在上述命令中、在页面选择寄存器中写入0x00、响应为0xFF。

    我们仅访问寄存器非簿和页码。 因此、请指导我们遵循的流程是正确还是错误。

    谢谢。此致、

    Bhardwaj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhardwaj、

    我正在审查您的问题、由于带宽的原因、将需要一些时间。  

    感谢您的耐心。

    与此同时、您是否了解了 TLV320AIC3268的以下资源?

    以及  数据表中的第8.3.9.1.1节 I2C 控制模式?

    此致、

    -Josue