This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCS 在 View->expression 中添加观察变量、一段时间后无法打开该窗口

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1260065/ccstudio-ccs-adds-observation-variables-in-view--expression-after-a-period-of-time-the-window-cannot-be-opened

器件型号:CCStudio

在新创建的 CCS 工作区中、表达式为空白、因此我想在其中添加一些变量、以便观察、尤其是在程序正在调试和运行时。

但是,一段时间后,它将出现在程序运行界面中,以选择"View"->"Expression",并且无法弹出观察窗口。 只有将视图从 CCS Debug 切换到 CCS Edit 后、才会弹出观察窗口

我不知道这是 CCS 的错误吗? 出现了很多次

解决方案是删除工作区中的所有内容(以便先前在表达式中添加的观察变量也将被清除)、然后再次添加、结果将再次正常。

推测工作区中的缓存会影响 View->Expression 的查看?

此致、

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的发帖。 请注意、这是一个英文论坛。 请您用英语重新发布您的问题吗? 完成此操作后、我们的 CCS 团队将能够为您提供支持。

    此致、

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请注意、我们还有中文论坛。 您也可以尝试在此处发布:

    https://e2echina.ti.com/

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是我原始文本的内容、我已将其翻译成英文

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是我原始文本的内容、我已将其翻译成英文

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所使用的 CCS 的确切版本是什么? 您能否提供问题发生时的屏幕截图?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用的 CCS 版本为:12.1.0.0007
    出现的现象是、单击下面的表达式没有弹出框、并且会正常创建一个新的工作区。

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Expressions 视图通常在 CCS Debug 透视图中默认打开。 因此、如果您尝试通过菜单打开另一个、将不会发生任何情况。

    如果使用了新的工作区、则应该会在 CCS Debug 视图中的默认位置看到 Expressions 视图:

    如果您仍未看到该视图、请尝试通过"Window -> Perspective -> Reset Perspective"重置该视图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有时、点击后没有弹出窗口、有时会弹出灰色框、如上图所示

    检查日志后、出现如下错误

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请执行以下操作:

    1) 1)使用全新的(纯净/空白)工作区文件夹重新启动 CCS。

    2)重现问题。

    3) 3)关闭 CCS 并提供 /.metadata/.log 文件(附加到该主题)。

    谢谢