This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6414T:将 TMS320C6202现有软件应用移植到 TMS320C6414T

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6414T, TMS320C6202B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1261499/tms320c6414t-porting-a-tms320c6202-existing-software-application-to-a-tms320c6414t

器件型号:TMS320C6414T
主题中讨论的其他器件: TMS320C6202B

TMS320C6414T 数据表声明以下内容: 与 C62x 完全软件兼容

我目前有一个在 TMS320C6202B 上运行的软件应用、其中代码端在0x00000000至0x0003FFFF 范围内、软件数据存储器在0x800xxxx 范围内内部。 存储器映射1。 无需外部存储器。

新的硬件设计是 TMS320C6414T、没有外部存储器、0x8000xxxx 处没有内部数据存储器(数据和程序存储器位于0x000xxxxx 处)。

鉴于  TMS320C6414T  与 C62x 完全软件兼容、如何 在不进行任何修改的情况下将我的 TMS320C6202B 软件应用程序移植到 TMS320C6414T?

或者我是否必须修改链接命令文件以将数据存储器部分定位至内部0x0004xxx、并重新链接 C62x 软件应用以便能够在 C64x 中正常运行?

任何其他软件移植注意事项 A 我应该注意吗?  

此致、感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre:

    C6202B 和 C6414T 都是非常旧的器件。 根据其产品页面上的横幅、我们无法再为以下器件型号提供任何设计支持:
    https://www.ti.com/product/TMS320C6202B
    https://www.ti.com/product/TMS320C6414T

    这意味着、除了指向产品页面上的技术文档之外、我们无法回答有关器件的硬件或软件设计问题。

    如果您正在进行新设计、并且需要 TI 参考设计支持、我们可以与您合作推荐更新的处理器。

    此致、

    尼克