This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM69:AM69A/AM69差异、软件产品

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A, AM69A, AM69, AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1261153/processor-sdk-am69-am69a-am69-differences-software-offerings

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM69
主题中讨论的其他器件:AM69AAM69AM68、AM68A

尊敬的 TI 团队:

我目前正在查看的是 AM69A。 我们使用的是 SK-AM69A、该产品页面上有两个 Linux BSP:

PROCESSOR-SDK-LINUX - AM69

PROCESSOR-SDK-LINUX - AM69A

AM69 SDK 的下载内容还包括软件路线图:

SW_Roadmap.pdf

  • AM69和 AM69A 之间是否有任何差异? 是否都确实存在?
    • 似乎只有 AM69A 的产品页面。 SW_Roadmap.pdf 中指向 AM69的链接是404。
  • PROCESSOR-SDK-LINUX AM69与 PROCESSOR-SDK-LINUX AM69A 有何区别?

同样的问题也适用于 AM68/AM68A、但这些问题目前不是我的重点。

此致、

多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominic 您好:

    • 是的、两者都确实存在。 AM69是基本通用器件、AM69A (用于分析的 A)添加了硬件加速 AI 功能。 AM69产品页面现在就在页面的下方、我会和团队一起来了解原因。 但如果您在几天左右办理入住、它应该可以正常运行。
    • AM69A Linux SDK 添加了 AI 库、并具有视觉 AI 导向的开箱即用 GUI 演示、与 AM69的图形显示 HMI 开箱即用 GUI 演示相反。

    同样的逻辑也适用于 AM68/AM68A。