您好、TI 支持团队、
我们根据 "使用 devmem2测试以太网、但得到"Bus error"消息"进行测试。
我们使用 phytool 测试以太网、
不过、我们发现在测试 eth0时会发出信号并显示在示波器上、但在测试 eth1时则不会。
使用的命令如下所示:
# eth0:
phytool WRITE ETH0/0/0x1F 0x8000
phytool WRITE ETH0/0/0x00 0x2100
phytool WRITE ETH0/0/0x10 0x5008
phytool WRITE ETH0/0/0x09 0xBB00
phytool WRITE ETH0/0/0x0d 0x001F
phytool WRITE ETH0/0/0x0E 0x0025
phytool WRITE ETH0/0/0x0d 0x401F
phytool WRITE ETH0/0/0x0E 0x0480
# eth1
phytool WRITE ETH1/0/0x1F 0x8000
phytool WRITE ETH1/0/0x00 0x2100
phytool WRITE ETH1/0/0x10 0x5008
phytool WRITE ETH1/0/0x09 0xBB00
phytool WRITE ETH1/0/0x0d 0x001F
phytool WRITE ETH1/0/0x0E 0x0025
phytool write eth1/0/0x0d 0x401F
phytool WRITE ETH1/0/0x0E 0x0480
我们是否错过了任何导致未发出信号的必要操作?
此致
凯利克斯