This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:SDL ECC 初始化失败、启动_app

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1261048/tda4vh-q1-sdl-ecc-init-failed-with-boot_app

器件型号:TDA4VH-Q1

您好、TI 专家:

  如果:

  SDL_COMPUTE_CLUSTER0_CFG0_ARM_CORRE0_ECC_AGGR
  SDL_COMPUTE_CLUSTER0_CFG0_ARM_Core1_ECC_AGGR
  SDL_COMPUTE_CLUSTER0_CFG0_ARM_Cor2_ECC_AGGR
  SDL_COMPUTE_CLUSTER0_CFG0_ARM_CORRE3_ECC_AGGR
  SDL_COMPUTE_CLUSTER0_CFG1_ARM_COR0_ECC_AGGR
  SDL_COMPUTE_CLUSTER0_CFG1_ARM_Core1_ECC_AGGR
  SDL_COMPUTE_CLUSTER0_CFG1_ARM_Core2 _ECC_AGGR
  SDL_COMPUTE_CLUSTER0_CFG1_ARM_CORRE3_ECC_AGGR

  我实现了 SDL_ECC_init (mainMem、ECC_Test_config[mainMem].initconfig在相关工程中可以。

  当我将代码合并到 mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos 时、发生了代码异常。

  我知道 A72 ECC 的情况依赖于 SCI 的上电。当我引导 A72完成 A72电源时、我认为 ECC_INIT 可以实现此目的。

  MCU1_0进入异常 addr 未使用的异常现象。  

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家:

      我想我找到了例外。 只能加电 A72确实测试它正常,但当 A72用 Linux 启动它不好.

      仅加电 A72、A72 ECC 寄存器不全为零。

      但当 A72使用 Linux 引导时、ECC 寄存器全为零。 我想、当使用 Linux 的 A72无法正常工作时、