This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:生成 mcu3_0错误

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1260078/tda4vm-build-mcu3_0-error

器件型号:TDA4VM

大家好、

SDK: ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13

TI llvm 工具链: TI-CGT-armllvm_1.3.0.LTS

我尝试开发 mcu3_0和 mcu3_1、我已成功构建 mcu3_0、

当我尝试使用相同的代码构建 mcu3_1时、会发生一些错误:

我找到用于构建 r5f:的 makefile

我找到以下命令:

我尝试使用 tiarmclang 与"--help"

tiarmclang 没有以下选项:--map_file --output_file  

那么、如何 成功构建 mcu3_0?

您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。

此致、

伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道该场景的背景,您正在尝试运行什么应用程序吗? 以及成功运行 mcu3_0所遵循的步骤。

    此致

    M·塔伦