This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:如何使用 SysConfig 配置 LPDDR4?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1259562/am62a7-how-to-use-sysconfig-to-config-lpddr4

器件型号:AM62A7

以及 configA 选项中的参数、我知道可以在数据表中获得这些参数。

但计时 A 和 B,我可以从哪里获得它?

因为我们的板会将 DDR IC 从 Samsung 更改为 ISSI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有参数均应取自 DDR 数据表。  请注意、如果您使用的存储器与 JEDEC 兼容、则大多数存储器将是相同的。  可以通过电路板仿真获取驱动强度和端接等 IO 设置。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有一些规格可以解释这些参数、例如 tADR(ns)等。

    如何与 DDR 数据表相关联?

    您能帮助我展示一个示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LPDDR4 JEDEC 规范和/或数据表将提供所有参数的解释。  例如、您可以在任何 LPDDR4数据表的时序部分找到 tADR:

    此致、

    詹姆斯