This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:PRU-ICSSG 是否允许来自 R5F 的双协议栈?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1259195/am6442-does-the-pru-icssg-allow-dual-stack-from-r5f

器件型号:AM6442

您好

我是否有关于 AM6442工业通信堆栈的一些问题?

我的客户希望在1个 AM6442中使用一些堆栈(例如 PROFINET + EtherNet/IP)。

在本主题中、堆栈使用   TI 的完整协议堆栈。

第1季度

我们是否可以 同时使用堆栈?

例如,PRU0+R5F0_0:Ethernet/IP, PRU1+P5F0_1:Profinet

--

第2季度

我们可以在一个 R5F 内核中使用一些堆栈吗?

例如、R5F 将 EtherNet/IP 固件加载到 PRU0、将 Profinet 固件加载到 PRU1。

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    只是为了在我回答您的提问之前确认一下、当您提到 PRU0/PRU1时、您的意思不是 ICSS0/1的意思是对的吗?

    一个 ICSS 实例由 多个 PRU 内核组成。 我们的大多数器件都包含多个 ICSS。

    谢谢。

    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    我将让 JC 回答您的问题。 但为了澄清我们使用的词语:

    AM64x 有两个 PRU_ICSSG 子系统。 每个 ICSSG 子系统可以支持最多2个网络端口(其中 PRU0/RTU0/TX_PRU0内核控制一个 PHY、PRU1/RTU1/TX_PRU1内核控制另一个 PHY)。 因此、如果您使用通用以太网(不是完整的协议栈)、一个 AM64x 最多可支持由两个 PRU_ICSSG 子系统控制的4个以太网端口。

    如果希望将 Profinet 与一个 PRU_ICSSG 子系统控制的 PHY 结合使用、然后与另一个 PRU_ICSSG 子系统控制的 PHY 结合使用 EtherNet/IP、我希望这一点可行(但我不确定堆栈是否可以在同一 R5F 内核上运行)。 我不确定其他配置。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、JC-San、

    感谢您的支持。

    如果您想将 Profinet 与一个由 PRU_ICSSG 子系统控制的 PHY 配合使用, 然后是采用由另一个 PRU_ICSSG 子系统控制的 PHY 的 EtherNet/IP (但我不确定堆栈是否可以在同一个 R5F 内核上运行)。

    这是我想知道的。

    只是为了在我回答您的提问之前确认一下、当您提到 PRU0/PRU1时、您的意思不是 ICSS0/1的意思是对的吗?

    一个 ICSS 实例由 多个 PRU 内核组成。 我们的大多数器件都包含多个 ICSS。

    [/报价]

    我是说 PRU 子系统1/0。

    据我所知、PRU-ICSSG 有一些 PRU 内核。

    此致、

    GR