This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM69A:用于 AM69A 的 OpenGL

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1258214/processor-sdk-am69a-opengl-for-am69a

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM69A
主题中讨论的其他器件:AM69A

香榭丽舍:

客户询问 OpenGL 版本我们现在有什么?

AM69A 是否能够支持 OpenGL 3.3?

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前支持的 OpenGLES 的最高版本是 v3.2、而不是 v3.3。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick:

    谢谢、我要结束本次课程。

    BR RIO