主题中讨论的其他器件:TDA4VH
嗨、专家、
我有一些关于 TDA4VH 平台(SDK8.6)上 DDR 带宽的问题。
- 根据 LMBench 的测试结果、 。 DDR memcpy 的),带宽约为10GB/s ,但 DDR 的最大理论带宽约为68GB/S (__LW_AT__17GB*4 μ s 为什么利用率如此低?
- 我们试图将4个 DDR 控制器修改为1、发现 memcpy 的带宽基本没有变化。
- 我们想知道阿斯拉科对复员方案访问缓慢的根本原因是什么?
| 基准 | j7200-EVM:PERF | j721e-idk-GW:perf | j721s2-EVM:perf | j784s4-EVM:PERF |
|---|---|---|---|---|
| AF_UNIX_SOCK_STREAM_LATION (微秒) | 20.47 | 19.88 | 19.91 | 19.30 |
| AF_UNIX_SOCKET_STREAM_BAN带宽(MB) | 2811.71 | 3054.68 | 3047.35 | 3650.94 |
| bw_file_rd-IO-1MB (Mb/s) | 2182.97 | 2783.96 | 2539.45 | 3528.72 |
| bw_file_rd-O2C-1MB (Mb/s) | 1064.40 | 1488.93 | 1205.86 | 1447.44 |
| bw_mem-bcopy-16MB (Mb/s) | 2353.29 | 2861.23 | 3389.47 | 3575.02 |
| bw_mem-bcopy-1MB (Mb/s) | 3297.91 | 5326.97 | 4697.48 | 9316.77 |
| bw_mem-bcopy-2MB (Mb/s) | 2473.50 | 3954.13 | 3570.72 | 5129.14 |
| bw_mem-bcopy-4MB (Mb/s) | 2341.46 | 3917.73 | 3450.06 | 4493.54 |
| bw_mem-bcopy-8MB (Mb/s) | 2360.23 | 3129.07 | 3393.67 | 3765.89 |
| bw_mem-bzero-16MB (Mb/s) | 2343.29 | 9657.46 | 10521.12 | 10854.82 |
谢谢
全力