This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AM62A7 CSI-2可以访问四个 MIPI 信号吗?CPU 可以单独处理每个 MIPI 信号吗?

Guru**** 2577935 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1256262/am62a7-can-the-am62a7-csi-2-access-four-mipi-signals-and-the-cpu-can-process-each-mipi-signal-separately

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件: AM68A

AM62A7 CSI-2是否可以访问四个 MIPI 信号、且 CPU 可以单独处理每个 MIPI 信号? 您能否为汽车环境中的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、AM62A7 可通过使用外部 CSI 聚合器实现此目的。 基于 V3Link 或基于 FPD-Link 的 SerDes 可用作 CSI 聚合器。 下图显示了使用基于 V3Link 的串行器/解串器的示例:

    此致、

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是4通道 HDMI 信号、有没有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还是建议使用 AM68A、客户通过 PCIe 扩展4路 HDMI RX? 是否有四路 HDMI 到 PCIe 解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请打开一个有关 HDMI 信号的新问题。 我们将找到合适的人员来帮助您。

    此致、

    建中市