This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 TDA4VH QNX 中启用 Falcon 模式

Guru**** 2557820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1256577/tda4vh-q1-falcon-mode-enablement-in-tda4vh-qnx

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

大家好、

我们正在尝试在 A72 u-boot SPL 中启用 Falcon 模式、从而直接从 eMMC 加载 QNX、而无需启动 u-boot。

我们可以在此路径中看到一些引用(u-boot/TDA4VH/doc/README.falcon)。

本文讨论了如何使用 Falcon 模式来加载 Linux 内核映像。

如果我们在 u-boot 中启用了 falcon 模式(CONFIG_SPL_OS_BOOT)、则在构建时、我们可能会看到一些构建失败会询问这些变量。

为从 eMMC 引导 QNX、我们应该设置哪些变量?

CONFIG_SYS_SPI_args_offs、CONFIG_SYS_SPL_args_ADDR、CONFIG_SYS_SPI_args_size、CONFIG_SYS_SPI_kernel_offs

在本例中、QNX IFS 映像存储在 eMMC 用户原始分区地址0x22中。

 

您能否告诉我们如何针对 QNX 或 TDA4VH TI u-boot SDK 中是否提供了 falcon 支持? 是否有任何文档支持 Falcon 模式、以从 A72 u-boot SPL 加载 QNX?

谢谢!

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    您是否考虑过使用 SDK 提供的 SBL 引导流程?  PSDK QNX 支持该特性、并提供了一种在 R5上使用最小代码直接加载 A72 QNX 映像的方法。

    关于加载 QNX 映像与 Linux 映像的问题、不应有差值。  无论执行什么步骤来运行 Linux 映像、都可以针对 QNX 映像进行尝试。

    QNX 映像启动后、可能需要进行调整、因为底层器件配置可能处于与完整 uboot 运行时不同的状态。  

    TI 尚未在 Falcon 模式下加载 QNX 映像。

    此致、

    kb