问题背景:
为了将数据从 MCU2_0发送到 A72、 MCU2_0需要知道 A72的端点。
A72向 MCU2_0发送一条虚拟消息、因此 MCU2_0可以获取 A72 Linux 的端口。 只有在这之后、MCU2_0才会向 A72发送消息
appIpcSendNotifyPort (APP_IPC_CPU_MPU1_0、&frameInfo、obj->port_id、sizeof (frameInfo));
MCU2_0
状态= appIpcRegisterNotifyHandler (user_callback);
a72 Linux
状态= appIpcSendNotify (APP_IPC_CPU_MCU2_0、&send_data、sizeof (send_data));
现在、问题在于 A72 Linux 上的 openvx 框架无法运行!!
所有错误都与参数验证有关、如下所示:

如果删除 MCU2_0上的函数 appIpcRegisterNotifyHandler、则 A72上的 openvx 框架通常可以正常工作。
所以、我想知道如何正确获得 Linux 的端口?
您能否分享一种有效的方法来实现它、它不会影响 A72 Linux 上的 openvx 框架?