This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:PRU 支持四端口千兆位以太网

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829V, TMDX654IDKEVM, AM6548, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1358898/am6548-quad-port-gigabit-ethernet-support-by-pru

器件型号:AM6548
主题中讨论的其他器件:TMDX654IDKEVMDRA821、DRA829V AM67

您好,AM65x Champ!

我正在寻找更详细的材料、以了解是否可以使用 AM65x 的 PRU 实施四端口千兆位以太网、但很难确认。
纵观 TMDX654IDKEVM 的图片、它似乎支持6端口千兆位以太网、但没有详细信息。
对于为我的客户提供使用 AM65x 实施4端口千兆位以太网的任何指导、我表示感谢。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔

    我们不推荐 AM65用于新的开发,支持是有限的,软件是维护模式。  

    我建议查看 DRA821、如果您可以使用5个端口、则可以使用 AM64

    https://www.ti.com/lit/po/sprt769/sprt769.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukul:

    您不建议在新开发中使用的指南是否仅限于 AM65系列?

    客户可以使用 AM62、64、67系列等进行新开发吗?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户需要集成显示控制器。 因此、DRA821和 AM64无法满足其工程要求。  

    请推荐支持四端口千兆位以太网和 MIPI-DSI 或 LVDS 的相应器件。

    DRA829V (不包括 C7x DSP、深度学习引擎和 VPAC 子系统)  

    Morever DRA829V 的单价似乎低于 AM6548。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    申志善

    支持 AM62/AM64/AM67完全没有问题、因为所有这些积极的开发和功能添加都正在进行中、并将继续下去。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack 您好!  

    是的、如果他们需要显示/GPU +多以太网端口、AM65确实有这种独特组合。

    让我将该主题转交给 DRA8x 团队、看看他们是否有其他方法推荐这个主题。 我将继续观看该线程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您的客户是否会考虑使用2芯片解决方案、例如 AM62+ AM64或 AM62+ AM24?

    一些客户认为使 HMI 部分更灵活(支持 Android 等)是有利的,但它取决于用例,并且2芯片解决方案没有太多高吞吐量接口。

    此致

    穆库尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mukul。

    基本上客户比较喜欢单芯片方案、但是如果价格相差太大、推荐多芯片方案。 例如、如果使用 AM6x 难以控制双电机、我们可以通过组合 AM64x + AM24x 推荐双电机控制解决方案、就像我们可以通过互锁 HMI 模块+四端口以太网模块推荐设计一样。  

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    听起来不错、似乎选项是

    AM64 + AM24或

    DRA829V

    在这种程度上、两者都可以在这里正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们需要显示控制器、因此 AM64超出了范围。  

    DRA829VJ 会优先在 A72系列中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、当然没问题。 我们就 DRA829V 位置。

    该主题已经总结了您所需的内容吗?