This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:MCU_Timer1生成500K 方波

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1261166/tda4ve-q1-mcu_timer1-generates-500k-square-wave

器件型号:TDA4VE-Q1

大家好、

由于外设要求、引脚 B26由硬件选择(该引脚没有非 EHPWM 引脚)。 需要500K 方波(50%占空比):

#gpiomux
devmem2 0x4301C0AC w 0x00010004

#. CTRLMMR_MCU_TIMER1_CLKSEL clk source
devmem2 0x40F08104 w 0x0

#iomux
devmem2 0x40F04204 w 0x00000001


#reset
devmem2 0x40410010 w 0x1

#interupt
#set
devmem2 0x4041002c w 0x7



#time mode
#--------------------
devmem2 0x40410038 w 0x1842

#peroid
devmem2 0x40410040 w 0xff0

#compare
devmem2 0x4041004c w 0x555

#couter
devmem2 0x4041003c w 0x0
devmem2 0x4041003c

devmem2 0x40410044 w 0xff0


devmem2 0x40410038 w 0x1843

但该引脚没有输出、并且始终为低电平。 您能帮助我们来看看这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    很抱歉、我无法理解这个问题。 因此、您想要使用通用计时器 MCU_TIMER 生成500K 方波?

    如果您正在尝试该功能、则 Linux 上不提供计时器支持。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    感谢您的支持。

    MCU_TIMER 在 MCU 中用于生成500K 方波。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU_TIMER 在 MCU 中用于生成500K 方波。

    [/报价]

    这是在 SBL、RTOS 应用程序还是 SPL 中使用?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    此选项是否用于 SBL 或 RTOS 应用程序或 SPL?

    RTOS 应用程序。

    此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否知道有任何更新?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    对此深表歉意。 它是否仍然打开? 如果需要、您能否共享显示计时器设置的代码片段?

    此致、
    帕尔特