主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP
您好、TI 支持团队:
我面临着与 此链接中类似的问题。 这些问题是否曾得到解决? 我的设置是 SK-AM62A-LP、Yocto 使用 这些步骤在 Ubuntu 22.04.4 LTS 上构建。
错误:
错误:tisdk-edgeai-image-1.0-r0_edgeai_8 do_rootfs:postinstall 拦截挂钩"update_mime_database"失败,/media/swh/Projekty/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62axx_evm-oe-linux/tisdk-edgeai-image/1.0-r0_edgeai_8/temp/log.do_rootfs 中有详细信息
错误:故障日志文件存储在:/media/swh/Projekty/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62axx_evm-oe-linux/tisdk-edgeai-image/1.0-r0_edgeai_8/temp/log.do_rootfs.49061中
错误:任务(/media/swh/Projekty/yocto-build/sources/meta-edgeai/recipes-core/images/tisdk-edgeai-image.bb:do_rootfs)失败,退出代码"1"
注意:任务摘要:尝试过10787个任务、其中10786个任务不需要重新运行、1个任务失败。
注意:编写构建历史记录
注意:编写构建历史记录需要4秒
注意:编写构建历史记录
注意:编写构建历史记录需要4秒
摘要:1个任务失败:
/media/swh/Projekty/yocto-build/sources/meta-edgeai/recipes-core/images/tisdk-edgeai-image.bb:do_rootfs
摘要:有1条错误消息、返回一个非零的退出代码。
错误日志:
配置错误-未知项目"syslog_SU_enab"(通知管理员)
配置错误-未知项目"syslog_sg_enab"(通知管理员)
此致、
FA