请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X 您好!
我们想知道是否可以将 EVM 板(AM62B-P1)配置为 SPI 接口的从器件、我们的定制板将作为主器件。 请确认。
评估板:- AM62B-P1
SDK:- AM62X-AM62X — 适用于 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT 的处理器 SDK RT-Linux 版本:09.02.01.09
编译环境:- Yocto 编译环境
此致、
A·库马尔