This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68:AM68/TDA4:CSI/DSI 延迟

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1358874/am68-am68-tda4-csi-dsi-latency

器件型号:AM68

你好。

我想在以下两个问题上寻求帮助:

  • 是否对处理器延迟进行过测量、以对4k60视频流进行编码?
  • 是否进行过测量以确定4k60视频流的玻璃到玻璃延迟?

我无法在参考手册中找到某些内容。  但我想、尤其是第二个主题会更加具体一些、具体取决于所使用的硬件。  

如果有人可以帮助解决这个问题、那就很好了。

加油打气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能为我们提供您正在尝试的数据路径吗? 如果不知道数据路径、就很难确定延迟。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户很遗憾没有指定一个。 但由于我们目前仅支持 DSI 接口、我会将其作为输出。 因此、我们有 CSI 到 DSI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     假设 CSI 输出直接连接到 DSI、则最多延迟3帧。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来指令很快。 谢谢!