主题中讨论的其他器件:SK-AM62
您好、TI!
我们在 AM62中使用 FAT32 USB 存储。 我们将文件存储在 USB 存储中。 发现 Windows 和 Linux 中的 USB 存储文件时间信息 不一致。
初步了解似乎是 am62只使用 UTC 时间保存 FAT32文件?
您可以帮助添加功能让 FAT32 USB 存储 文件在 windows 和 am62中的时间信息是相同的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
我们在 AM62中使用 FAT32 USB 存储。 我们将文件存储在 USB 存储中。 发现 Windows 和 Linux 中的 USB 存储文件时间信息 不一致。
初步了解似乎是 am62只使用 UTC 时间保存 FAT32文件?
您可以帮助添加功能让 FAT32 USB 存储 文件在 windows 和 am62中的时间信息是相同的?
您好、Bin、
我们将文件从 ext4文件系统复制到 FAT32 USB 存储中。 我们不能使用从 ext4到 FAT32 USB 存储器的 cp -p 复制文件。
它有错误。
CP:无法保留"./awk"的所有权:不允许操作
我们希望复制文件的修改时间与源文件相同。 但现在我们只能使用 CP 复制文件,修改时间是不同的。
有方法来完成它?
我只知道可以用 touch -t 来后期处理拷贝文件修改时间,但这不是一个好主意。
TI 可以解决此问题?
我们的目的是 Linux 文件或 Windows 文件存储在 FAT32 USB 存储中,文件时间信息(如修改时间)。 可以在 Windows show 或 Linux show 中相同,即使它们在不同的时区。
已出席的错误日志如下所示:
root@am62xx-evm:/DiskC# mount /dev/mmcblk0p4 on / type ext4 (rw,relatime) devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=922064k,nr_inodes=230516,mode=755) proc on /proc type proc (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=395412k,nr_inodes=819200,mode=755) tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,size=4096k,nr_inodes=1024,mode=755) cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate) cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd) pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio) hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M) mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=988532k,nr_inodes=1048576) fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) tmpfs on /media/ram type tmpfs (rw,relatime,size=16384k) tmpfs on /var/volatile type tmpfs (rw,relatime,size=51200k) /dev/mmcblk0p3 on /run/media/mmcblk0p3 type ext4 (rw,relatime) /dev/mmcblk0p1 on /run/media/mmcblk0p1 type ext4 (rw,relatime) /dev/mmcblk0p2 on /run/media/mmcblk0p2 type ext4 (rw,relatime) /dev/mmcblk0p5 on /run/media/mmcblk0p5 type ext4 (rw,relatime,sync) tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=197704k,nr_inodes=49426,mode=700) /dev/sda1 on /run/media/sda1 type vfat (rw,relatime,gid=6,fmask=0007,dmask=0007,allow_utime=0020,codepage=437,iocharset=utf8,shortname=mixed,errors=remount-ro) root@am62xx-evm:/run/media/sda1# cp -p /usr/bin/awk . cp: can't preserve ownership of './awk': Operation not permitted root@am62xx-evm:/run/media/sda1# root@am62xx-evm:/run/media/sda1# stat /usr/bin/awk File: '/usr/bin/awk' -> '/bin/busybox.nosuid' Size: 19 Blocks: 0 IO Block: 4096 symbolic link Device: b304h/45828d Inode: 2489 Links: 1 Access: (0777/lrwxrwxrwx) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root) Access: 2024-04-10 10:42:53.000000000 +0900 Modify: 2018-03-09 21:34:56.000000000 +0900 Change: 2024-04-10 10:42:52.000000000 +0900 root@am62xx-evm:/run/media/sda1# cp /usr/bin/awk . root@am62xx-evm:/run/media/sda1# stat awk File: awk Size: 791896 Blocks: 1552 IO Block: 8192 regular file Device: 801h/2049d Inode: 188 Links: 1 Access: (0770/-rwxrwx---) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 6/ disk) Access: 2022-10-03 09:00:00.000000000 +0900 Modify: 2022-10-04 01:12:22.000000000 +0900 Change: 2022-10-04 01:12:22.000000000 +0900
大家好、Mars
我在我的 SK-AM62上尝试了"cp -p "、没有看到任何问题。
root@am62xx-evm:~# date Thu Apr 28 17:42:50 UTC 2022 root@am62xx-evm:~# df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on 10.0.0.110:/home/lb/opt/filesys.am62x 894744152 576751800 272468180 68% / devtmpfs 967560 4 967556 1% /dev tmpfs 986920 0 986920 0% /dev/shm tmpfs 394768 768 394000 1% /run tmpfs 4096 0 4096 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 986920 12 986908 1% /tmp tmpfs 16384 0 16384 0% /media/ram tmpfs 51200 0 51200 0% /var/volatile /dev/mmcblk0p1 25844 14 23537 1% /run/media/mmcblk0p1 /dev/mmcblk1p2 14839880 6387008 7725080 46% /run/media/root-mmcblk1p2 /dev/mmcblk1p1 130798 4108 126690 4% /run/media/boot-mmcblk1p1 root@am62xx-evm:~# cd /run/media/root-mmcblk1p2 root@am62xx-evm:root-mmcblk1p2# ls -l /run/media/boot-mmcblk1p1 total 4108 -rwxrwx--- 1 root disk 328106 Mar 19 2024 tiboot3.bin -rwxrwx--- 1 root disk 935800 Mar 19 2024 tispl.bin -rwxrwx--- 1 root disk 847744 Mar 19 2024 u-boot.img -rwxrwx--- 1 root disk 1124 Mar 19 2024 uEnv.txt root@am62xx-evm:root-mmcblk1p2# cp /run/media/boot-mmcblk1p1/uEnv.txt . root@am62xx-evm:root-mmcblk1p2# ls -l uEnv.txt -rwxr-x--- 1 root root 1124 Apr 28 17:54 uEnv.txt root@am62xx-evm:root-mmcblk1p2# rm -f uEnv.txt root@am62xx-evm:root-mmcblk1p2# cp -p /run/media/boot-mmcblk1p1/uEnv.txt . root@am62xx-evm:root-mmcblk1p2# ls -l uEnv.txt -rwxrwx--- 1 root disk 1124 Mar 19 2024 uEnv.txt root@am62xx-evm:root-mmcblk1p2# stat /run/media/boot-mmcblk1p1/uEnv.txt File: /run/media/boot-mmcblk1p1/uEnv.txt Size: 1124 Blocks: 4 IO Block: 2048 regular file Device: 179,1 Inode: 13 Links: 1 Access: (0770/-rwxrwx---) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 6/ disk) Access: 2022-04-28 00:00:00.000000000 +0000 Modify: 2024-03-19 18:44:48.000000000 +0000 Change: 2024-03-19 18:44:48.860000000 +0000 Birth: - root@am62xx-evm:root-mmcblk1p2# stat uEnv.txt File: uEnv.txt Size: 1124 Blocks: 8 IO Block: 4096 regular file Device: 179,2 Inode: 115600 Links: 1 Access: (0770/-rwxrwx---) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 6/ disk) Access: 2022-04-28 00:00:00.000000000 +0000 Modify: 2024-03-19 18:44:48.000000000 +0000 Change: 2022-04-28 17:55:03.724000000 +0000 Birth: 2022-04-28 17:55:03.724000000 +0000 root@am62xx-evm:root-mmcblk1p2# root@am62xx-evm:root-mmcblk1p2# uname -a Linux am62xx-evm 5.10.168-00001-g666ee99fe17a-dirty #48 SMP PREEMPT Mon Apr 29 08:34:20 CDT 2024 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
您好、Bin、
CP -p 从 ext4 文件系统到 USB 闪存驱动器(FAT32文件系统)吗?
根据我的测试,这个问题发生从 ext4副本到 FAT32文件系统。
如果使用从 FAT32到 FAT32的 cp -p,或者 ext4到 ext4文件系统应该不存在此问题。
您可以看到我的错误日志,我的 USB 闪存驱动器(/run/media/sda1 )被安装为 vfat formate。
大家好、Mars
从 ext4复制到 FAT32时、我没有任何时间戳问题。 仍保留原始时间戳"Feb 24 2023"。
root@am62xx-evm:~# df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on 10.0.0.110:/home/lb/opt/filesys.am62x 894744152 576778600 272441380 68% / devtmpfs 966368 4 966364 1% /dev tmpfs 984672 0 984672 0% /dev/shm tmpfs 393872 896 392976 1% /run tmpfs 4096 0 4096 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 984676 20 984656 1% /tmp tmpfs 16384 0 16384 0% /media/ram tmpfs 51200 0 51200 0% /var/volatile /dev/mmcblk1p1 130798 4108 126690 4% /run/media/boot-mmcblk1p1 /dev/mmcblk0p1 25844 14 23537 1% /run/media/mmcblk0p1 /dev/mmcblk1p2 14839880 6387012 7725076 46% /run/media/root-mmcblk1p2 /dev/sda2 305191 163492 121318 58% /run/media/root-sda2 /dev/sda1 136604 2480 134124 2% /run/media/boot-sda1 root@am62xx-evm:~# cd /run/media/boot-sda1 root@am62xx-evm:boot-sda1# ls -l /run/media/root-sda2/boot/k3-am625-sk.dtb -rw-r--r-- 1 root root 55666 Feb 24 2023 /run/media/root-sda2/boot/k3-am625-sk.dtb root@am62xx-evm:boot-sda1# cp -p /run/media/root-sda2/boot/k3-am625-sk.dtb . cp: failed to preserve ownership for './k3-am625-sk.dtb': Operation not permitted root@am62xx-evm:boot-sda1# ls -l k3-am625-sk.dtb -rwxrwx--- 1 root disk 55666 Feb 24 2023 k3-am625-sk.dtb root@am62xx-evm:boot-sda1# date Thu Apr 28 17:47:16 UTC 2022
顺便说一下,在原始的控制台日志中,在用"-p"复制后,没有显示'awk'的时间戳。 因此日志不会显示时间戳是否已保留。
您好、Bin、
我再次尝试测试。
cp -p 可以将 修改 时间戳 从 ext4复制到 FAT32 USB 闪存驱动器。
即使它 有一条错误消息、 CP:无法保留"/run/media/sda1/marstest1 "的所有权:操作不允许。
两个文件修改时间戳 在第二个文件中略有不同。
一个是 修改:2022年10月09日23:37:01.517000000 +0900,
Anthor is Modify: 2022年10月09日23:37:00.000000000 +0900。
以下列方式登录:
root@am62xx-evm:~# stat /home/root/marstest1 File: /home/root/marstest1 Size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 regular empty file Device: b304h/45828d Inode: 24839 Links: 1 Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root) Access: 2022-10-09 23:37:35.301000000 +0900 Modify: 2022-10-09 23:37:01.517000000 +0900 Change: 2022-10-09 23:37:01.517000000 +0900 root@am62xx-evm:~# root@am62xx-evm:~# cp -p /home/root/marstest1 /run/media/sda1/ cp: can't preserve ownership of '/run/media/sda1/marstest1': Operation not permitted root@am62xx-evm:~# root@am62xx-evm:~# stat /run/media/sda1/marstest1 File: /run/media/sda1/marstest1 Size: 0 Blocks: 0 IO Block: 8192 regular empty file Device: 801h/2049d Inode: 192 Links: 1 Access: (0770/-rwxrwx---) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 6/ disk) Access: 2022-10-09 09:00:00.000000000 +0900 Modify: 2022-10-09 23:37:00.000000000 +0900 Change: 2022-10-09 23:37:00.000000000 +0900 root@am62xx-evm:~# root@am62xx-evm:~# mount /dev/mmcblk0p4 on / type ext4 (rw,relatime) devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=922064k,nr_inodes=230516,mode=755) proc on /proc type proc (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=395412k,nr_inodes=819200,mode=755) tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,size=4096k,nr_inodes=1024,mode=755) cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate) cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd) pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio) mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=988532k,nr_inodes=1048576) fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) tmpfs on /media/ram type tmpfs (rw,relatime,size=16384k) tmpfs on /var/volatile type tmpfs (rw,relatime,size=51200k) /dev/mmcblk0p1 on /run/media/mmcblk0p1 type ext4 (rw,relatime) /dev/mmcblk0p2 on /run/media/mmcblk0p2 type ext4 (rw,relatime) /dev/mmcblk0p5 on /run/media/mmcblk0p5 type ext4 (rw,relatime,sync) /dev/mmcblk0p3 on /run/media/mmcblk0p3 type ext4 (rw,relatime) /dev/sda1 on /run/media/sda1 type vfat (rw,relatime,gid=6,fmask=0007,dmask=0007,allow_utime=0020,codepage=437,iocharset=utf8,shortname=mixed,errors=remount-ro) tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=197704k,nr_inodes=49426,mode=700) root@am62xx-evm:~#
大家好、Mars
即使它 有一条错误消息 :cp:无法保留"/run/media/sda1/marstest1 "的所有权:不允许操作。
此消息是预期的,因为 FAT32没有文件所有权。
两个文件修改时间戳 在第二个文件中略有不同。
一个是 修改:2022年10月09日23:37:01.517000000 +0900,
Anthor is Modify: 2022年10月09日23:37:00.000000000 +0900.
您是否在 SK-AM62上看到了问题? 您使用 RT SDK9.1中的哪个文件系统映像?
您好、Bin、
我重申我的问题。
我 在不同的操作系统中测试不同的时区。
在 Linux 中, 我的时区是+9,我的文件 TTT.txt 修改 时间状态是2022年10月18日06:50:45。
我使用 cp -p copy TTT.txt 到闪存驱动器 t3.txt。 我使用 CP copy TTT.txt 到 USB 闪存驱动器 T4.txt
在 windows 中、 我的时区是+8。
然后 T3.txt 在窗口中修改时间为2022年10月17日 pm 09:50:44。
Linux 和 Windows 显示不同的时间、因为 时区不同。
我们希望文件显示 时间信息可以在 Windows show 或 Linux show 中相同,即使它们在不同的时区。
测试细节如下图所示:
大家好、Mars
好了、现在我知道您的问题不是"cp -p "保存时间戳、而是 Linux 和 Windows 中相同的时间戳显示方式不同。 我认为这是因为 Linux 在 UTC 处理时间戳、而 Windows 在当地时区处理 VFAT 时间戳。
请尝试使用参数' tz = UTC '当使用 mount 命令在 Linux 中装载 VFAT 设备时、以查看这是否可解决时间戳问题。
您好、Bin、
1. 我使用 cmd ( mount -o remount,usc=UTC /dev/sda1 /run/media/sda1 )重新安装 tz 闪存驱动器。
然后再次进行复制测试。
但结果与之前相同(在不同的操作系统时区,文件时间 infomataion 是不同的)。
2.据我所知,tz 选项只是临时更改当前文件夹时区。
即使它成功了、我认为它的 时间戳 仍然与原始的 TTT.txt 不同。 因为一个在+9 时区,一个在 UTC+0时区 。