在 AM625 MCU SDK 08.06.00的在线文档中、支持的硬件列表中指出 MCU SDK08.06.00可支持 QSPI 来替换 OSPI 闪存方案。 但我在文档中进行了搜索、并没有找到修改 QSPI 闪存的方法。 是否修改了源代码程序以告知。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

在 MCU 下载固件时、串行端口启动卡在第3阶段、然后超时。 它是否与 Flash 适应不良有关?
此致、
尊敬的 Huang:
刚刚知道8.6页上的软件构建表已经过时了。
您可以在此处查看: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/09_00_00_19/exports/docs/build_sheet/am62x-sw-buildsheet.html
它明确指出 QSPI 也不受支持。
此致、
瓦伊布哈夫
尊敬的 Mukul:
在查看 mcu_plus_sdk_am62x_08_06_00_18文件目录时、我不小心发现源代码中的闪存目录存储了一个 json 文件来描述闪存器件、并根据该 json 文件进行编译、以自动生成相应的驱动程序 C 文件。 但是、我发现提供的 json 文件都是描述 OSPI 的闪存文件、而没有描述 QSPI
代码。 您能否提供一个文件来描述用于 QSPI 的 json 拟合并指导您修改关键参数以确保成功编译? 

你好,黄
感谢您的进一步澄清。 Tony 跟我说了话,所以我要多讲一些关于 Vaibhav 所说的话的背景。 到目前为止、我们的 TI EVM 尚不具备测试 QSPI NAND 的能力。 因此、虽然器件支持该功能、并且预计能够正常工作(某些客户已在 Linux 或 RTOS 中实施自己的驱动程序并确认可正常工作)-但由于没有 SDK 或硬件平台支持、因此我们对此提供支持的能力有限。
如果您因器件知识问题而受阻、我们可以尝试为您提供帮助-但无法为您提供配置、因为我们无法在 EVM 上直接测试该配置、除非额外努力修改 EVM 并在 EVM 上添加尺寸兼容的闪存 并自行尝试(目前不在范围内)。
我们在 Linux 方面提出了一些类似的请求、并且我们正在研究如何提供支持-但我无法承诺我们何时可以提供支持。
我希望这一点得到澄清、让我们知道我们如何能够为您提供帮助。
此致
穆库尔