This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:如何使用 MCU2_0中的 CPSW_2G (MCU_CPSW)

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1256069/dra829v-how-to-use-cpsw_2g-mcu_cpsw-from-mcu2_0

器件型号:DRA829V

PDK 中的以太网示例可以从 MCU2_0访问 CPSW_9G、从 MCU2_1访问 CPSW_2G。

这两个内核之间存在这种差异的原因是什么?

是否可以通过 MCU2_0访问 CSPW_2G?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PDK 中的以太网示例可以从 MCU2_0访问 CPSW_9G、从 MCU2_1访问 CPSW_2G。

    这两个内核之间存在这种差异的原因是什么?

    [/报价]

    基于 EthFW 的 CPSW_9G 用法 在 MCU2_0上、而资源(如 Tx UDMA 通道、Rx 流和中断)也会保留/分配每个内核、这是常见的 SDK、因此、PDK 示例也 在 MCU2_0上开发。

    是否可以从 MCU2_0访问 CSPW_2G?

    默认情况下不存在从 MCU2_0访问 CPSW_2G 的选项。
    PDK 中用于 CPSW_2G 的以太网示例、要从 MCU2_1移植到 MCU2_0。

    此致、
    苏德黑尔

    [/quote]