This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:MCUSS 演示应用程序:CAN 性能评测应用程序从 SBL 独立运行,但不与 Linux 一起运行,如何更改为 SPL

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1255652/tda4al-q1-mcuss-demo-application-can-profiling-application-runs-standalone-from-sbl-but-doesn-t-run-alongside-linux-how-to-change-to-spl

器件型号:TDA4AL-Q1

SDK:ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03、ti-processor-sdk-linux-j721s2-evm-08_06_01_02

开发板:使用 TI J7X 通用处理器板上的 J72S2SOM。

由于 MCUSW 演示是独立演示、因此期望它们不会与 Linux on A72和其他远程核心固件一起开包即用。

您能否帮助我在此类系统中集成 MCUSW CAN_PROFILE_APP (在 MCU1_0或 MCU2_1上)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 J721S2,已将 CAN 配置文件应用程序作为 SDK 8.6的一部分添加。 常见问题解答代表了 J721E 器件,但 CAN 对两个器件中的应用程序进行了类似的分析。 您是否尝试过将基于 SDK 8.2的常见问题解答转换为 J721S2?

    此致

    M·塔伦