This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:ECC FORCE_N_BIT 注入

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1248577/tda4vm-ecc-force_n_bit-inject

器件型号:TDA4VM

您好!

您能否解释一下 FORCE_N_ROW 和 FORCE_N_BIT 的方法和应用、这是否意味着多位错误注入? 如何验证?

 我使用了 ECC_APP 并将错误类型更改为 SDL_Inject_ECC_error_forcing_1bit_repeat 或 SDL_Inject_ECC_error_forcing_2BIT_repeat、测试失败。 是否还有关于重复注入的其他演示?

 

 谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果处于写通模式、设置为1时 FORCE_N_ROW 将强制在下一次 RAM 读取和/或写入时出现错误。  如果设置为0、则 ECC_CBASS_ERR_CTRL1寄存器可用于指定注入错误的位置。

    TRM 的以下文本中介绍了 FORCE_N_BIT 的用法:

    SDL (软件诊断库)提供了这些字段的使用示例。

    您能否提供有关正在尝试的部件和所看到的故障的进一步详细信息。  是否打算创建重复强制错误的测试?

    谢谢。

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我的目的 是创建一个重复强制错误测试。 我没有找到与此相关的演示。 我  在 SDL/exmaple/ECC 中使用了 ECC_APP、并将错误类型更改为 SDL_Inject_ECC_error_forcing_2BIT_REPEAT、RAM ID=107、但无法获得 ESM 中断。  那么、我的问题是如何注入重复错误并验证重复注入是否成功? 关于重复注入模式、每次是否更改注入位置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此问题是否仍然存在?

    如果是、请您提供哪个 ECC 聚合器正在接受 RAM ID 107的测试。   

    谢谢。

    kb