鉴于我们 在项目中使用的是 TDA4VH-Q1 IC 、对于该项目、我们指的是"PROC141E3 TI EVM 板"。
下面我们找到了在 TI 电路板中针对内层(lyr3、lyr12和 lyr14)采用平衡 T 拓扑进行布线的基极、目标和实际阻抗。
-基阻抗33欧姆(SE): 目标:66欧姆(SE)实际:53 欧姆(SE)
-基阻抗40欧姆(SE): 目标:80欧姆(SE)实际:53 欧姆(SE)
- 66欧姆的基极阻抗(DIF ): 目标:132欧姆(DIF )实际:102 欧姆(DIF )
所以现在我们的查询是:-
- 是否考虑过内层中实现的实际阻抗容差?
- 如果我们按照相同的方法操作、它是否会影响这些传输线(CA_0-5、CK_0、1、CK_C、T)?