请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 主题中讨论的其他器件:TDA4VM、 TDA4VH
您好!
我将使用两个 tda4vh 和一个 tda4vm 来测试 EST。 网络拓扑如下所示。

开关 tda4vh 的 SDK 基于 SDK 0900和本机 Linux 驱动程序。 当我尝试使用 plget 来测试 EST 时、我发现 plget 中的补丁文件不再适用于 sdk0900。 这就是为什么 plget 没有任何测试结果的原因吗? 然后、我尝试使用 Wireshark 测试 EST、发现测试结果与预期不符。 如何确认已通过 tc 命令将其卸载到硬件上?
交换机上的脚本命令如下所示。

Wireshark 的测试结果:

此致、
雷