This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:[CHIP 勘误表 SPRZ452i]有关 i2151的阐释

Guru**** 2580345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1353989/am6548-chip-errata-sprz452i-clarification-on-i2151

器件型号:AM6548

您好!

     我正在查看 AM65x 的最新芯片勘误表、以便与先前版本进行比较。 具体而言、i2151与 ADC 功能相关、我不明白它的含义是什么:

1)您能解释它描述的问题吗? 在我看来,它是 juste 描述操作,所以什么是异常?

2) 2)它引用了寄存器 CTRLMMR_WKUP_PADCONFIG76、'CTRLMMR_WKUP_PADCONFIG84'和位'DEBOUNCH_SEL'位、我在参考手册中没有找到这些位... 我缺少什么吗?

谢谢。

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:  

    感谢您的查询。

    我认为勘误表与我着重指出的案文有关。

    CTRLMMR_WKUP_PADCONFIG76.debunch_SEL 控制 MCU_ADC0_AIN0:7的去抖时间、而 CTRLMMR_WKUP_PADCONFIG84.debunch_SEL 控制 MCU_ADC1_AIN0:7的去抖时间。 这些寄存器设置相应 ADC 上所有输入信道的去抖周期 无论具体的输入信号是 (例如、MCU0_ADC0_AIN0或 MCU_ADC1_AIN0)。

    让我内部检查并更新您的信息。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、
    这是正确的,这就是我所指的文本:我不清楚说明中的问题是什么。
    感谢您的支持、
    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    感谢并理解。

    我正在内部检查、并将 根据我收到的输入向您更新。

    请注意、这会需要一些时间。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    请注意、我仍在跟进以获得答案。 请预计会有一些延迟。

    此致、

    斯里尼瓦萨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    早上好。  

    我们的器件专家确认 i2151不适用于 AM65x。  

    我们已提交更新勘误表的请求、并预计此勘误表不会出现在勘误表的下一个修订版中。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:
    感谢您的跟进。

    此致、

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    感谢您的留言。

    此致、

    斯里尼瓦萨