This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:如何使用 SK-tda4Vm 上的 DCC 工具调节传感器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1359428/sk-tda4vm-how-to-tunning-sensor-with-dcc-tools-on-sk-tda4vm

器件型号:

 ENV 硬件TDA4VM-SK +max9296 +X3C

      SDKti-sdk-rtos-j721e-evm_08_06_01_03  

                 TI-SDK-LINUX-J721e-EVM-08_06_01_03

      DCC 版本:3.01

 我们  在映像上移植 ox03c10 max9296驱动程序。

如何在 Linux edgeai 应用程序上启用 DCC 功能?

请举一个例子。

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本 ISP 调优指南适用于 SK-TDA4VM: https://www.ti.com/lit/an/sprad86a/sprad86a.pdf

    按照指南调整传感器并生成所需的 DCC 二进制文件。 将这些新文件添加到映像目录后,可以将它们包括在 GStreamer 管道中。 指南中概述了所有这些详细信息。

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 AM62A 是否包含在 TDA4VM-SK 中。 J721EXSKG01EVM 使用哪个特定型号的 ISP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62A 是 SK-TDA4VM 等不同器件的名称、 本 ISP 调优指南也适用于 SK-TDA4VM。

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     9实时调谐实时调谐

    这些特性允许调优工具在运行时通过以太网接口与目标系统进行交互。 完成以下操作以在 AM6xA 上启用实时调优:

    1.在 EVM 上的目标文件系统中、导航至/opt/edgeai-tiovx-modules/CMakeLists.txt

    2.修改 ENABLE_DCC_TOOL 使能 DCC 调优工具支持关闭开启

    3.通过运行/opt/edgeai-gst-apps/scripts install_tiovx_modules.sh 脚本重新编译和重新安装模块

    之后、 在 sk-tda4vm 中会运行什么命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用 应用调用构建库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在执行该命令之后、可以按照以下步骤中所述返回使用调优工具。 在您当前使用的 SDK 版本发布后、某些文件路径和目录名称已更改。 尝试在中查找脚本 /opt/edge_ai_apps/scripts install_tiovx_modules.sh。

    谢谢!

    法比亚纳