请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 主题中讨论的其他器件:AM6442
我 在参考的 e2e 线程中看到了 e2e.ti.com/.../23269编写
"2)我们强烈建议您移至 SDK9.2基准、因为在最新的 SDK 中修复/解决了 SYSFW 和 ICSSG 固件上的一些已知问题。 我会找到发行说明以指出 ICSSG 的具体改进。"
我与一个支持 AM6442的 SOM 供应商以及一个在 PRU ICSSG 和 CPSW 外围设备上集成固件的第三方工业通信合作伙伴进行连接时、 TI 是否有文档说明这些 ICSSG 固件更改如何影响 本月即将发布的 AM64x 工业通信 SDK 09.02 SDK 的使用? (我不会明确指出我们打算使用的工业通信----只能通过电子邮件披露)。
谢谢
吉姆·穆罗卡