This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:如何在 Yocto 环境中构建 tiboot3.bin 图像

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1363308/processor-sdk-j784s4-how-to-build-tiboot3-bin-image-in-yocto-environment

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

大家好、

我能够构建 Linux 内核 U-boot 通过捐助来显示图像 MACHINE= 784s4-evm bitbake linux-ti-staging 和  MACHINE= 784s4-evm bitbake -C 编译 u-boot-ti-staging

但我无法构建 tiboot3.bin 基本映像。 您可以共享 Yocto 命令来构建 tiboot3.bin 映像。

谢谢。此致、

兰加普拉萨德公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rangaprasad:

    命令应为:

    $ MACHINE=j784s4-evm bitbake -k tisdk-core-bundle

    此致!
    杰瑞德