This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:请求确认 RTP 堆栈是否作为 PDK 的一部分在 A72上可用。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1362557/processor-sdk-j784s4-request-to-confirm-if-rtp-stack-is-available-on-a72-as-part-of-pdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

请求确认 RTP 堆栈是否作为 PDK 的一部分在 A72上可用。

此外、我没有在 A72主域上连接 ETH PHY。 因此、 应如何将 RTP 封包化后的流数据转发至 MCU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramakrishnan:

    您是指 实时传输协议( RTP )堆栈? 则不支持、这在我们的标准 SDK 产品中不受支持。  

    此致、

    布里耶什