This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:AM437x U-boot 面临问题、无法在控制台上停止自动引导

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1362130/processor-sdk-am437x-facing-issue-for-am437x-u-boot-to-stop-autoboot-on-console

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
主题中讨论的其他器件:TPS65218

你好,专家!

自动引导停止命令面临的问题

请找到以下日志、尝试在 u-boot 控制台上停止引导。

当我们尝试通过键盘为用户提供输入时、设备重置看起来是这样的。

是否会对引导产生任何影响或丢失任何内容?

U-Boot 2023.04-00014-g099e59aad1-脏(5月15日2024 - 13:07 + 0000)

CPU:AM437x-CPU 修订版1.2 GP
型号:CARIER PIC61
DRAM:512 MiB
内核:39个器件、19个 uClasses、devicetree:单独
PMIC:TPS65218
MMC:OMAP SD/MMC:0
正在从 FAT 中加载环境... 无法从 mmc0:1...读取"uboot.env"
net:错误: phy_id 读取失败
无法为以太网@4a100000获取 PHY:地址7564131
ETH2:以太网@4a100000
按任意键停止自动引导:0dev_get_parent_plat:null device
数据中止
PC:[<9ff7c2c8>] lr:[<9ff7fc87>]
recloc PC:[<8081e2c8>] LR:[<80821c87>]
SP : 9df3cc58 IP : 00000020 FP : 00000017
R10:8080098c R9:9df4dieA0 R8:00000000
R7:0000002a R6:9ffd4fa0 R5:00000000 R4:00000001
r3 : 9ff8677d r2 : 0000000a r1 : 00000000 r0 : 00000000
标志:nzcv IRQ 关闭 FIQ 关闭模式 SVC_32 (T)
代码:e8bd 4070 f7ff bfcb (6980) 4770
正在重置 CPU...

正在重置...
U-Boot SPL 2023.04-00014-g099e59aad1-脏(5月15日2024 - 13:07:07 + 0000)
尝试从 USB 引导
总线 USB@483d0000:寄存器2000440 NBRPorts 2
启动控制器
USB xHCI 1.00
正在扫描总线 USB@483d0000为设备... 找到2个 USB 设备
正在扫描存储设备的 USB ... 找到1个存储设备
SPL:请为您的电路板实现 spl_start_uboot ()
SPL:直接 Linux 引导未激活!


U-Boot 2023.04-00014-g099e59aad1-脏(5月15日2024 - 13:07 + 0000)

CPU:AM437x-CPU 修订版1.2 GP
型号:CARIER PIC61
DRAM:512 MiB
内核:39个器件、19个 uClasses、devicetree:单独
PMIC:TPS65218
MMC:OMAP SD/MMC:0
正在从 FAT 中加载环境... 无法从 mmc0:1...读取"uboot.env"
net:错误: phy_id 读取失败
无法为以太网@4a100000获取 PHY:地址7564131
ETH2:以太网@4a100000
按任意键以停止自动引导:0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1/. 您的测试中使用的是哪个 SDK 版本?
    2/. 测试使用的是 TI EVM 还是客户电路板?
    此致!
    -洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    SDK 版本为  09.01.00.001.

    它基于定制硬件。

    如果需要更多详细信息、请告诉我。

    此致!

    Suraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了一个使用 AM437x EVM 上的 SDK 9.1进行引导的示例日志。
    我观察不到与报告中相同的问题。
    此致!
    -洪

    e2e.ti.com/.../am4_5F00_9.1.0.1_5F00_nand_5F00_flash.log