请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 您好!
我在设计微控制器板和编写固件方面有一些经验、但我不熟悉 ARM 处理器。 对于即将推出的应用、我需要在嵌入式平台上托管 Web 服务器以及执行其他一些任务。 鉴于 AM3358处理器在 BeagleBone Black 中的使用并假定它提供良好的支持、我选择了该处理器。
我的查询有:
1.从 U-Boot 到编译内核并加载、在 AM3358上加载 Linux 的过程是什么?
2.可以在定制电路板上使用为 BeagleBone Black 设计的预编译操作系统映像吗?
3. TI 是否有提供全面的文档、详细介绍处理器的设计流程?
非常感谢任何有关文件的指导或参考。
提前感谢!
此致、
莫希特