This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:DSS 中的 DSITx 阐述了其是否应支持 DPHY 接口上发送的 YUV420/YUV422输出

Guru**** 2544810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1363405/processor-sdk-j784s4-clarification-of-dsitx-in-dss-on-whether-it-shall-support-yuv420-yuv422-output-to-be-sent-on-dphy-interface

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

根据下表、DSI-DPI 接口不支持 YUV 输出。 但我记得我们已经 在 CSL_DssWbPipeCfg 中将 utFmt.dataFormat 配置为 FVID2_DF_YUV422I_YUYV、以便作为 DSS 的一部分通过 CSITX 传输数据。  因此、我想了解下表是缺少文档还是缺少内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CSITX 支持 YUV422输出格式。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    感谢您的答复。 我知道 CSITx 支持 YUV422输出、但我在 DSS 上作出了澄清。 DPI 和 SDI 是否仅支持 RGB 显示以及呈现 YUV422输出(在 DSS 中从 RGB565转换为 YUV422I 后)、我是否应该通过 CSITX 转发这一点、这就是我所得到的澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使 DSI 的 DSS 输出为 RGB 格式、DSS 也可以以 YUV422格式读取并 可以将其转换为 RGB。 因此我们可以向 DSS 提供 YUV422格式的帧。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brijesh、如果我理解正确、这意味着如果我们必须通过 DSI 使用显示来呈现输出、那么如果该输出是 YUV 输入、则 DSS 会默认将其转换为 RGB。 此外、我认为我们仍然可以使用 DSS 仅用于执行图像转换(RGB 到 YUV)并写回 DDR (YUV 数据)、而不会转发到 DSI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、以上两项都是正确的。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brijesh。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、下面我要讲的主题。