您好、TI 专家
目前,我们计划使用 GRBG 的拜耳格式来取代三星模块的 RyyCy Bayer 格式。 目前有两个问题。
第一个问题是使用 DCC 的 AWB 模块进行校准、然后将 XML 放入 SDK 中。 我们发现 DCC 中的色温不会随实际环境而变化、正如下图所示、色温始终为4993。 还有相应的原始图像和 H3A 数据
第二个问题是在 VX-aewb 中使用 AWB 算法来获得四个通道的增益值、即 ae-AWB_RESULT_targetptr ->WB_GAINS [0]、ae-AWB_RESULT_targetptr ->WB_GAINS [1]、ae-AWB_RESULT_targetptr ->WB_GAINS [2]、其中,ae-AWB_GAINS [2]是指通道的增益,其中,3>WB_GAINS [2] 3表示通道 R、等同于 rIndex = 3、GrIndex = 2。 gbIndex = 1、bIndex = 0、然后我修改了 DCC 中的 Bayer 模式、将 CFA 模块的 XML 在线推出、
Index = 3、gIndex = 2、gbIndex = 1和 bIndex = 0在这里没有改变、如下图所示、这是否正常现象? Index、grIndex、gbIndex 和 bIndex 的索引是否不会改变? ae-awb_result_targetptr ->wb_gains [0]是否始终是通道 B 的值? 目前 DCC 显示的 Ggain 不是1、荣格依旧是1、这使得 AWB 不符合要求