This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH SDK9.2 DDR INIT 卡滞

Guru**** 2008950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1354444/tda4vh-q1-tda4vh-sdk9-2-ddr-init-stuck

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

嗨、经验,

我们当前正在使用 SDK9.2、但在 SPL 阶段存在 DDR 初始化滞留问题。 将 DDR 控制器驱动程序回滚到 SDK 9.1后、初始化是正常的。 这两个版本之间有何区别? 我们可以分别回滚 SDK9.1的 DDR 控制器驱动程序吗? 是否存在任何风险?

谢谢

全力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 SDK 9.1和 SDK 9.2、您是否使用完全相同的 DDR 配置。 您能否使用最新的 DDR 配置器工具。

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 坦迈

    您是否对 SDK 9.1和 SDK 9.2都使用完全相同的 DDR 配置。

    是的、 SDK9.1和 SDK9.2使用相同的 DDR 配置。

    您能使用最新的 DDR 配置器工具吗[/报价]

    是否有最新 DDR 配置工具的下载链接、而且我们目前使用的是 Jacinto7 DDRSS RegConfigTool Reversion 0.9.0。

    谢谢

    全力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我猜 u-boot 代码内的某些更改 可能与之相关。  我可能建议暂时推迟更改 DDR 寄存器配置工具版本。  

    u-boot 中有一项与 TDA4VH 和 DDR 相关、我最近注意到这两项更改了: https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/commit/arch/arm/mach-k3/j784s4_init.c?h=09.02.00.009&id=40cc7d7e0382cece400e74b4972e998ffa03c74d 

    您的系统中要使用多少个 DDR 子系统? 如果不是全部使用4 行、则可能需要更新 j784s4_init.c 中的以下行:
     #define J784S4_MAX_controllers 4  

    如果不相关、您能否提供一个日志文件来说明故障?  请打开日志的调试打印。  

    此致、
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quan、

    如何解决此问题? 我遇到了同样的问题