This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:AM67A 的一般问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1363748/am67a-general-question-of-am67a

器件型号:AM67A

您好、TI!

我们最近开发了机器视觉项目。 有一些基本问题需要与 TI 仔细核实。

1. ISP 调谐器支持哪些模块?
2.如果未来算力再提升、双核 C7X 是否可以用于并行计算?
3、A53内核与 M4内核之间的通信延迟有多大?
4.硬钟的分辨率是多少? 是否支持硬中断?
5. 编码器的性能如何?
6. JPEG 支持的最大分辨率是多少? 分辨率是否存在限制? 还需要确认 ISP 是否具有相同的分辨率限制?
7. AM62A 和 AM67A 是否支持 HDMI?

8、显示输出的分辨率是多少?
9. EVM 板的传感器是什么?

Br

凯登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、

    感谢您的提问。

    Unknown 说:
    1. ISP 调谐器支持哪些模块?

     在 AM67A 上、摄像头和 ISP 功能是黑盒、预封装的远程核心固件映像提供所需的功能。 如果您的项目需要该工具、我们建议您联系您的 TI BU 市场小组以获取固件构建器的访问权限(请参阅 链接)

    Unknown 说:
    2. 如果未来计算能力有所提高,双核 C7X 能否用于并行计算?

    AM67A 的 SDK 支持是在远程内核上运行基于边缘 AI SDK 的固件映像、包括 C7x。 除上述之外、当前未提供对 C7x 的 SDK 支持。

    Unknown 说:
    3. A53内核和 M4内核之间的通信延迟是多少?

    我不知道此查询的背景是什么、因为 M4内核不可自定义使用。

    Unknown 说:
    4. 硬时钟的分辨率是多少? 是否支持硬中断?

    为了更好地回答、请向我们提供有关硬时钟和硬中断意味着什么的更多详细信息。 我建议阅读 AM67A 数据 表 以了解时钟和中断的详细信息。

    Unknown 说:
    5.  编码器性能如何?

    请参阅 AM67A 数据表。

    Unknown 说:
    6. JPEG 支持的最大分辨率是多少? 分辨率是否存在限制? 还需要确认 ISP 是否具有相同的分辨率限制?

    请参阅 AM67A 数据表。

    Unknown 说:
    7. AM62A 和 AM67A 是否支持 HDMI?

    是、支持 HDMI

    Unknown 说:
    8. 显示输出的分辨率是多少?

    请参阅 AM67A 数据表

    Unknown 说:
    9. EVM 板的传感器是什么?

    请参阅 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am67a/09_02_00/exports/edgeai-docs/devices/AM67A/linux/getting_started.html#hardware-setup 

    谢谢。