您好、
客户正在使用 SDK0806开发 TDA4AL。
他们想知道如何在 SBL 之后在 MCU1_0应用中引导 MCU2_1。 MCU2_1的映像已加载到 SBL 中、他们还需要确保在 MCU2_0引导之后 MCU1_0引导 MCU2_1。
引导流程为: sbl load 10&21&kernel -> sbl boot 10 & a72 -> Linux load&boot 20 -> 10 app boot 20
它们在 MCU1_0应用程序中添加了 coreboot 函数、并引用了 SBL_SlaveCoreBoot 函数。 但是、在调用 Sciclient_procBootSetProcessorCfg 时返回错误。
它们使用相同的参数在 SBL 中调用 Sciclient_procBootSetProcessorCfg、它可以正常工作。 (在此 SBL 测试中、添加了 MCU2_0映像)
他们想知道可能的原因是什么、如果有演示、可以参考?
此致、
朱兴宇