This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:SK-AM62

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364505/sk-am62-lp-sk-am62

器件型号:SK-AM62-LP
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好

我使用 SK-AM62-LP评估板和 Code Composer Studio。 我将通过 SysConfig 为我的项目配置 UART5。

我从 SysConfig 得知、UART5无法支持中断、因为它不在 MCU 域中。 我已在下面附上了屏幕截图、

我希望对此加以确认。 UART5不支持 AM62x 控制器中断、还是仅 Code Composer Studio 具有限制?

谢谢。

维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    SysConfig 中显示的错误是正确的、与 Code Composer Studio 的限制无关。

    此信息还可在特定 SoC 的 TRM 中的存储器映射和中断连接部分中找到。

    我希望这能澄清你的疑问。

    此致、

    瓦伊布哈夫