This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:其他操作系统可以运行每个 A53内核吗

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1362404/am6442-can-another-os-operate-each-a53-core

器件型号:AM6442

您好

我可以对 AM6442有疑问吗?

我想 AM64x2具有 A53 x2内核。

它可以运行 A53SS_CORE0 : Linux,和 A53SS_Core1 : RTOS 吗?

对于它的运行方式、如果它使用 R5F SPL U-boot 进行引导、那么只会删除 Linux 内核的另一侧的 devicetree A53?

(我认为更简单的方法是使用 Linux SBL 进行引导、因为它可以选择加载每个内核的映像...)

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    到目前为止、A53上的操作系统不支持 RTOS、大多数情况下、A53上仅使用 Linux。

    我不确定 A53是否支持不同的操作系统。 我们将听取 Linux 专家对此主题的意见。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil 您好!

    感谢您的信息。

    在 A53上,到目前为止,我们不支持 RTOS,大多数情况下,我们仅在 A53上使用 Linux。

    我了解。

    但有些第三方(RTOS 弯折机)支持 AM6x 的 RTOS 操作。

    因此、我想知道 A53的2个内核能否应用另一个操作系统?

    我认为每个内核上可能会有不同的 RTOS 内核可以运行、但如果有一方是 Linux、该怎么办?

    (我的客户应该使用 TI Git 的 Linux 内核)

    我们将听取 Linux 专家对此主题的意见。

    谢谢。

    我会等待 Linux 专家的建议。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    简单确认一下、您希望在一个 A53内核上运行 Linux、在另一个 A53内核上运行 RTOS? 或者您是否正在尝试执行一些不同的操作、例如在每个 A53内核上运行不同的 Linux 实例?

    通常、对于 Linux、您可以在所有内核上运行一个操作系统、如果您需要将某些任务隔离到某些内核、则可以隔离。 但是、可能还有其他可能的配置。 在您更好地了解您要做的事情后、我会将您的主题重新分配给另一位团队成员进行评论。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的支持。

    您希望在一个 A53内核上运行 Linux,而在另一个 A53内核上运行 RTOS?

    是的、我怀疑这可能是什么?

    在 Linux 中、如果我删除器件树中的另一个内核(仅列出 A53 1内核)。
    RTOS (在内核的另一侧)是否可以正常工作?

    此外、如果我使用 U-boot 引导器件、引导流程将是这样的"主 Linux 负载(并唤醒内核) 是另一个内核的映像、在 Linux 引导之后"?
    (如果您使用 SBL、您将能够几乎同时引导 Linux 和 RTOS、但如果您使用 U-boot、您将需要首先引导 Linux。 是这样吗?)

    谢谢。

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 Linux 中删除另一个内核(仅列出 A53 1内核)。
    RTOS (在内核的另一侧)是否可以正常工作?

    请访问此处: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1207097/sk-am64-does-the-chip-support-both-different-operating-systems-running-on-the-a53-core-amp

    此外,如果我使用 U-boot 引导设备,引导流程将是这样的"Linux 主负载(以及唤醒内 核)是另一个内核的映像,在 Linux 引导后"?
    (如果您使用 SBL、您将能够几乎同时引导 Linux 和 RTOS、但如果您使用 U-boot、您将需要首先引导 Linux。 正确吗?)

    我们作为 Processor SDK Linux 的一部分提供给我们某些 AM6x 器件(而非 AM64x)的 Jailhouse 管理程序解决方案通常使用 U-Boot 引导到 Linux 内核、然后该内核将设置管理程序环境等。 然后、Linux 系统会以虚拟化的方式启动辅助内核、这可以运行另一个 Linux 实例、裸机代码或 RTOS 等。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的信息。

    我明白了。

    如果使用 A53群集上的双操作系统、我知道推荐使用基于虚拟机监控程序的来宾操作系统。

    此致、

    GR