主题中讨论的其他器件:AM625
大家好、
我想使用 v4l2-ctl 命令更改 MIPI 摄像头设置、但会出现错误、因此无法应用这些设置。
root@am62xx-evm:~# v4l2-ctl -L root@am62xx-evm:~#
root@am62xx-evm:~# v4l2-ctl -P VIDIOC_G_PARM: failed: Inappropriate ioctl for device
root@am62xx-evm:~# v4l2-ctl -d /dev/video0 -p 60 VIDIOC_S_PARM: failed: Inappropriate ioctl for device
我使用 MIPI 确认了实时图像流、但无法使用 gst-launch 命令进行流式传输
gst-launch-1.0 -v v4l2src device="/dev/video0" ! "image/jpeg, width=640, height=480, framerate=(fraction)60/1" ! jpegdec ! videoconvert ! fpsdisplaysink是否可以在此 SDK 版本上更改这些设置?
我想以 VGA 分辨率、60fps 和 YUV 格式流式传输图像。
我的环境如下。
电路板类型:AM625
SDK:09.02.01.09,带 Linux。
构建于 VMware 中安装的 ubusbundu22.02
摄像机:PCAM 5C MIPI 接口
提前感谢您。