This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何确认在 SBL 阶段是启动 boot0还是 boot1?

Guru**** 2037690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1365461/tda4vm-how-to-confirm-whether-boot0-or-boot1-is-being-started-during-the-sbl-phase

器件型号:TDA4VM

您好、TI 专家:

   我想知道如何确认是在 SBL 中启动了 BOOT0还是 BOOT1。  我在 SBL 中找不到 eMMC EXTCSD 非易失性寄存器。

  此外、如果在 uboot 阶段修改寄存器以使 RBL 选择 boot1启动、是否需要在 RTOS-SDK-0900 SBL 中修改任何内容?

   RTOS SDK-0900 SBL 是否仅支持 boot0启动?  从 BOOT1启动时是否需要再次调整?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 xuekun:  

    RTOS SDK-0900 SBL 是否只支持 boot0启动?  从 boot1启动时是否需要重新调整?

    目前 SDK 中仅支持引导0、 除了更改 eMMC exsd 寄存器中的 partconf 外、我们可能需要在 SBL 中进行更改才能使其正常运行。

    此致
    迪瓦卡尔