This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:如何在 Falcon 模式下将 tisboot3版本传递给内核

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1365710/am623-how-to-pass-tiboot3-version-to-kernel-in-falcon-mode

器件型号:AM623

我的客户正在将 Falcon 引导模式与 SDK8.3配合使用、想要将 tiboot3.bin 版本传递给内核、怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您指的是 tiboot3.bin 的哪些版本信息?

    内核将如何使用此版本信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    传递像 u-boot 一样的引导参数。 目的是确保 tiboot3版本与 TI SDK 的内核版本相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    是的、从 U-Boot 向内核传递信息是使用 bootargs env 的。 因此、您可以添加'ubootver=xxxx'或' 对于 bootargs、变量名称形式由内核将如何使用此信息来决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    详细讨论。

    从 tiboot3到内核没有直接软件接口、可以使用临时寄存器来传递消息、例如 RTC 具有此类寄存器。