This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:SDK 09.02.00.05编译故障

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364896/tda4vh-q1-sdk-09-02-00-05-built-fail

器件型号:TDA4VH-Q1

TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-ADAS-j784s4-EVM-09_02_00_05在 Ubuntu 22.04上编译失败并提示以下信息。

错误:cross-localedef-native-2.35-r0 do_patch:在目标目录上应用补丁"0021-Replace-echo-with-printf-builtin-nscd-init-script.patch"和/home/wdy/SDK-installed/ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-09_02_00_05/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/x86_64-linux/cross-localedef-native/2.35-r0/git
CmdError ('quilt --quiltrc /home/wdy/SDK-installed/ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-09_02_00_05/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/x86_64-linux/cross-localedef-native/2.35-r0/recipe-sysroot-native/etc/quiltrc push'、0、'tdout:正在应用补丁0021-Replace-echo-with-printf-builtin-nscd-init-script.patch
修补文件 nscd/nscd.init
HUNK #1在1时失败。
HUNK #2失败时49。
HUNK #3在67时失败。
HUNK #4在103时失败。
4个搜索失败--在文件 nscd/nscd.init 中拒绝
修补程序0021-Replace-echo-with-printf-builtin-nscd-init-script.patch 可以反向应用

stderr:')
错误:故障日志文件存储在:/home/wdy/SDK-installed/ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-09_02_00_05/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/x86_64-linux/cross-localedef-native/2.35-r0/temp/log.do_patch.944中
错误:任务(/home/wdy/SDK-installed/ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-09_02_00_05/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-core/glibc/cross-localedef-native_2.35.bb:do_patch)失败、退出代码"1"
错误:net-snmp-5.9.3-r0 do_configure:ExecutionError ('/home/wdy/SDK-installed/ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-09_02_00_05/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/net-snmp/5.9.3-r0/temp/run.do_configure.3683 '、2、无、无)
错误:故障日志文件存储在:/home/wdy/SDK-installed/ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-09_02_00_05/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/net-snmp/5.9.3-r0/temp/log.do_configure.3683中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 oe-layertool-setup.sh 脚本、您使用的是哪种配置? 此外、您正在尝试构建哪个映像?

    此致!
    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ./ oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk-linux/processor-sdk-linux-09_02_00_05.txt

    机器=j784s4-evm 位烘烤-k tisdk-default-image

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以尝试清理故障的软件包并重新运行 Yocto 构建? 有时、第一轮就会失败。

    此致!
    杰瑞德