This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:功能安全特性问题

Guru**** 1546410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1363694/tda4al-q1-functional-safety-feature-question

器件型号:TDA4AL-Q1

功能安全特性问题

TDA4AL (故障标志-硬件引脚分配问题:MCU_SAFETY_ERRORn? SoC_SAFETY_ERRORn?


1.当 TDA4AL 检测到 RAM 中存在损坏时,如果该过程继续执行 ECC (纠错码)功能。
  TDA4AL 的 ESM 可能会通过 MCU_SAFETY_ERRORN 或 SOC_SAFETY_ERRORN 报告故障标志? HW 引脚排列是什么?

2.与第1题类似的问题是、eMMC 错误也会在硬件引脚分配中使故障标志生效?  
  MCU_SAFETY_ERRORN 或 SOC_SAFETY_ERRORN? HW 引脚排列是什么?

 CLK1 -片上振荡器时钟检测(OCOCLKDET)
   该诊断用于检测主时钟振荡器(唤醒或 MCU 域晶体振荡器)的故障。
   加电复位状态期间、默认启用该功能。 ESM 可以配置为在 SAFETY_ERRORn 引脚上报告该错误、
   从而外部监控系统能够进行干预并使器件进入安全状态。
   硬件引脚是否为 MCU_SAFETY_ERRORn?

如果您具有摘要文档 ESM SAFETY_ERRORn (MCU? ?) 自动应用硬件功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 资源将在明天2024年5月21日 返回办公室并作出响应。

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于(1)、ESM 可以选择性地配置为根据其任何输入位触发 MCU_SAFETY_ERRORN 或 SOC_SAFETY_ERRORn。  参考 TRM 中针对 J721S2的第5.13节 ESM 和第12.10.2节错误信令模块(ESM)。    各节中列出了 ESM 的源中断  

    • 9.4.11 ESM0_Interrupt Map、
    • 9.4.25 MCU_ESM0_INTERRUPT_MAP 和
    • 9.4.57 WKUP_ESM0_INTERRUPT_MAP。

    器件数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tda4vl-q1.pdf 中列出了 MCU_SAFETY_ERRORn 和 SOC_SAFETY_ERRORn 

    关于(2)、eMMC 模块存储器具有用于 ECC 错误的 ESM 输入、请参阅 第 9.4.11节"ESM0_Interrupt Map"。  这些 ESM 错误位可选择性地配置为触发 MCU_SAFETY_ERRORn 或 SOC_SAFETY_ERRORn。

    对于其他 eMMC 诊断、安全手册中提到的"错误事件被置为有效"并不意味着会生成 ESM 级别事件、它可以是中断。 例如、对于 MMCSD1 - eMMCSD 命令和数据包的 CRC

    MMCSD CRC 错误不会生成 ESM 错误事件。  根据设备 TRM,在数据接收或传输后,CRC 状态会在 DAT[0]信号本身上发送,软件可以相应地采取行动,请参阅以下内容:

    CRC 状态:执行写入传输时、CRC 结果由卡通过 DAT[0]行发送。 如果在任何活动数据线路上发生传输错误,则卡会在 DAT[0]上发送负的 CRC 状态。 如果传输成功,则卡将在所有有效数据线路上在 DAT[0]上发送正 CRC 状态,并启动数据编程程序。

    对于(3)、是的、它将是  MCU_SAFETY_ERRORn。

    关于摘要文档、ESM 事件列在如(1)中所述的 TRM 中断部分中。   这些 ESM 事件可通过 S/W 启用、以影响  第5.5.13节 ESM 和第12.10.2节错误信令模块(ESM)中所述的 MCU_SAFETY_ERRORn 和 SOC_SAFETY_ERRORn 引脚。

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢回复 KB。