请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X 您好!
我使用的是 SDK_09_02_01_09。
需要支持如何将第三方内核 Linux 驱动程序(比如 Marvell/NXP wifi 驱动程序)集成到 Yocto build 中。
您能否提供如何添加的步骤或任何链接?
谢谢。
纳雷什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是 SDK_09_02_01_09。
需要支持如何将第三方内核 Linux 驱动程序(比如 Marvell/NXP wifi 驱动程序)集成到 Yocto build 中。
您能否提供如何添加的步骤或任何链接?
谢谢。
纳雷什
您好、Nareesh、
[quote userid="523135" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1365539/processor-sdk-am62x-am62x-sdk_09_02_01_09-how-to-integrate-the-third-party-kernel-drivers-into-yocto-build 需要支持如何将第三方内核 Linux 驱动程序(比如 Marvell/NXP wifi 驱动程序)集成到 Yocto build 中。Yocto 开发人员手册中对此进行了说明: https://docs.yoctoproject.org/kernel-dev/common.html?highlight=out+tree#incorporating-out-of-tree-modules
您可以看一下如何集成其他此类驱动器作为一个示例。
此致、Andreas