This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Edgeai:设置问题

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1350218/tda4vm-edgeai-setup-issues

器件型号:TDA4VM

您好、heros、  

我正在 ubuntu22.04上设置 edgeea 以便 在 x86_64上进行编译和验证,方法是使用以下命令 " cmake ../examples && make -j && CD。 "

osrt_cpp/post_process/CMakeFiles/post_process.dir/flages.make:10:***缺少分隔符。 停止。
make[1]:***[CMakeFiles/Makefile2:259: osrt_cpp/post_process/CMakeFiles/post_process.dir/all]错误2
Make[1]:***正在等待未完成的作业...
osrt_cpp/pre_process/CMakeFiles/pre_process.dir/flages.make:10:***缺少分隔符。 停止。
osrt_cpp/utils/cmakeFiles/utils.dir/flags.make:10:***缺少分隔符。 停止。
make[1]:***[CMakeFiles/Makefile2:285:osrt_cpp/pre_process/CMakeFiles/pre_process.dir/all]错误2
make[1]:***[CMakeFiles/Makefile2:311: osrt_cpp/utils/CMakeFiles/utils.dir/all]错误2
osrt_cpp/advanced_examples/utils/cmakeFiles/utils_adv.dir/flags.make:10:***缺少分隔符。 停止。
make[1]:***[CMakeFiles/Makefile2:424:osrt_cpp/advanced_examples/utils/cmakeFiles/utils_adv.dir/all]错误2
生成:***[Makefile: 136: All]错误2

您能不能告诉我答案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将该主题分配给了正确的专家、请期待她的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享使用的 SOC 变量和 Git 标签? 您是否尝试过使用 Docker 容器?

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/advanced_setup.md#docker-based-setup-for-x86_pc

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,夫人,  

    我正在使用 SOC  am68pa with 09_02_06_00 version 

    Nope i am have not used Docker container and would prefer to have it without using docker 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享完整的日志吗?

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请让我知道什么种类的日志是需要的,目前 cmake 是成功的只有建设我面对的东西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您运行的命令和每个步骤的输出。

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cmake ../examples && make -j && cd .. 

    for this command i got the error which is shown above
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • Ubuntu 22.04
    • 标签09_01_01_01
      按照说明操作-逐行并重复几次:

    PC 初始设置

    sudo apt-get install libyaml-cpp-dev
    Git 克隆 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools.git
    CD edgeai-tidl 工具
    Git 结帐标签/09_01_01
    导出 SOC=am68pa
    来源:setup.sh

    PC 打开新终端

    CD edgeai-tidl 工具
    导出 SOC=am68pa
    导出 tidl_tools_path=$(pwd)/tidl_tools
    导出 LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$TIDL_TOOLS_PATH
    Export arm64_gcc_path=$(pwd)/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-GNU

    PC 编译和验证示例

    mkdir 构建&& CD 构建
    cmake ../examples && make -j && cd ..
    来源./scripts/run_python_examples.sh
    python3 ./scripts/gen_test_report.py

    结果如下:

    osrt_cpp/post_process/CMakeFiles/post_process.dir/flages.make:10:***缺少分隔符。 停止。
    make[1]:***[CMakeFiles/Makefile2:259: osrt_cpp/post_process/CMakeFiles/post_process.dir/all]错误2
    Make[1]:***正在等待未完成的作业...
    osrt_cpp/pre_process/CMakeFiles/pre_process.dir/flages.make:10:***缺少分隔符。 停止。
    make[1]:***[CMakeFiles/Makefile2:285:osrt_cpp/pre_process/CMakeFiles/pre_process.dir/all]错误2
    osrt_cpp/utils/cmakeFiles/utils.dir/flags.make:10:***缺少分隔符。 停止。
    make[1]:***[CMakeFiles/Makefile2:311: osrt_cpp/utils/CMakeFiles/utils.dir/all]错误2
    osrt_cpp/advanced_examples/utils/cmakeFiles/utils_adv.dir/flags.make:10:***缺少分隔符。 停止。
    make[1]:***[CMakeFiles/Makefile2:424:osrt_cpp/advanced_examples/utils/cmakeFiles/utils_adv.dir/all]错误2
    生成:***[Makefile: 136: All]错误2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标签错误相同 09_02_06_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试删除"-j"并重新运行该命令?

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然得到 相同的误差  

    osrt_cpp/post_process/CMakeFiles/post_process.dir/flages.make:10:***缺少分隔符。  停止。
    make[1]:***[CMakeFiles/Makefile2:259: osrt_cpp/post_process/CMakeFiles/post_process.dir/all]错误2
    生成:***[Makefile: 136: All]错误2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪个版本的 cmake?

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cmake 版本为3.21.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同错误

    osrt_cpp/post_process/CMakeFiles/post_process.dir/flages.make:10:***缺少分隔符。  停止。
    make[1]:***[CMakeFiles/Makefile2:259: osrt_cpp/post_process/CMakeFiles/post_process.dir/all]错误2
    生成:***[Makefile: 136: All]错误2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cmake --版本

    Cmake 版本3.22.1

    由 Kitware 维护和支持的 CMake 套件(kitware.com/cmake)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法在最终使用 python 版本3.10.12和 cmake 版本3.22.1在 Ubuntu 22.04 LTS 上复制此问题。 我使用的是最新标签09_02_06_00、其中 SOC=am68pa。 您是否看到任何其他错误消息?

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到任何其他消息,仅供参考,在同一个系统上,我可以构建9.1 edgeai SDK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在就此问题与我的团队进行咨询。 由于假期、我们团队的一半员工目前不在办公室。 请预计回复会有1~2 μ s 的延迟。

    很抱歉耽误你的时间,感谢你的耐心。

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用最新标签09_02_07_00试用一下吗?

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅在09_01_06_00期间收到与最新标签相同的错误我没有收到此错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然得到相同的错误、带有09_02_07_00和09_01_06_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够使用 Docker 容器运行 OSRT 标准示例模型?

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、示例模型在 Docker 中运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认这一点。

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关此问题的任何更新,活动线程花费的时间过长  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我再次 Ping 了 TIDL 开发团队。

    法比亚纳