您好!
我们目前正在尝试通过 MIPI CSI 接口运行高分辨率摄像头。 我们有多种分辨率不同的型号(从8MP 到50MP)、但目前只有8MP (IMX 219芯片)可以运行。 从12MP 相机(IMX577)提取图像会导致内存错误。 我们目前在想知道是否可能通过 AM69A 上的 CSI 获取具有超过8MP 的图像。 根据 https://www.ti.com/product/de-de/AM69A#features、 至少有一家 ISP 能够处理480MP/s =>如果有两家 ISP、应该可以处理32MP@30FPS。 那么、我们的注意事项中是否漏掉了一些内容? 您能否推荐可以轻松与 AM69A 集成的摄像头模块(比如20MP 及更多)?
此致、
Amjad Saadeh