工具与软件:
您好!
我的项目基于 TDA4 VH 和 SDK 9.1。 我将在工程中使用 IPC。
我自己的内核是 MCU1_0、我已经创建了3个带有 MPU1_0、MCU2_0和 MCU4_0的 IPC 通道。 现在、MCU2_0和 MCU4_0之间的通信正常、我可以从 ISR 调用获取数据。
但 无法建立 MCU1_0和 MPU1_0 IPC 连接。
我查看了"SDK-IPC"一章并了解到、 一旦在运行 Linux 的内核之间建立 IPC、就需要一个资源表。


从上面的章节中、我了解到、资源表的初始化和加载应该只在 Linux 内核中执行,MCU1_0无需加载资源表。
问题1: 我的理解是否正确?
提问2:如果问题1的答案是肯定的、那么为什么无法在 MPU1_0和 MCU1_0之间建立 IPC? 它是否具有步进流程?
问题3:如果问题1的答案是"否"、那么如何在 MCU1_0中定义和加载资源表?在 MCU1_0和 MPU1_0之间建立连接时、步骤流程应该是什么?
谢谢