This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:DMA 资源问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1366099/am6442-dma-resource-questions

器件型号:AM6442

工具与软件:

您好  

我要检查 DMA 在 SOC 上的使用情况。

  1. 对于 BCDMA、最大信道数是多少?
  2. 此外、对于 PDMA、最大通道数量是多少? 我们是否可以为所有绑定的外设启用 DMA 模式?
  3. a)例如:我们可以通过 UART6、MCAN0、MCAN1、ADC0启用所有 SPI4、UART2吗?


此致

泽昆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    实际上、我们在 TRM 上没有有关通道编号的信息。

    但根据下面的寄存器信息、 我们有28个 BCDMA 通道和42个 PDMA + PKTDMA 通道。

    [quote userid="531957" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1366099/am6442-dma-resource-questions
    1. a)例如:我们可以通过 UART6、MCAN0、MCAN1、ADC0启用所有 SPI4、UART2吗?

    [/报价]

    是的、您可以启用所有通道、没有问题。

    但是、资源分配在 Sciclient_board_rm_cfg.c 文件中完成。

    您可以在 Sciclient_board_rm_cfg.c 文件中查看 PKTDMA 和 BCDMA 通道分配。

    此致、

    Anil.